Configurer l'aspect du Navigateur de la source de l'alarme

Le
Navigateur de la source de l'alarme
est divisé en deux volets. Le volet de gauche indique les zones à partir desquelles vous pouvez sélectionner des sources d'alarme. Le volet de droite indique les sources d'alarme dans la zone sélectionnée.
Pour configurer l'aspect du Navigateur de la source de l'alarme
  • Pour afficher plus de détails sur l'un ou l'autre des volets, faites glisser la barre de séparation entre les deux volets à gauche ou à droite.
  • Pour trier les colonnes dans la liste des sources d'alarme, cliquez sur une en-tête de colonne. Pour inverser l'ordre de classement, cliquez à nouveau sur l'en-tête de colonne.
  • Pour redimensionner les colonnes, faites glisser les en-têtes de colonnes.
  • Pour adapter la largeur d'une colonne à son entrée la plus large, double-cliquez entre les deux en-têtes de colonnes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal