Actualiser le contenu du Navigateur de la source de l'alarme

Si vous ne voyez pas les sources d'alarme que vous recherchez, essayez d'actualiser le navigateur des sources d'alarme.
Pour actualiser le contenu du Navigateur de la source de l'alarme
  • Pour actualiser le contenu du volet de navigation des zones et le volet des sources d'alarme, cliquez sur le bouton
    Actualiser
    BUTTON_Refresh.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal