Affichage des noms de serveurs pour les sources d'alarme
Par défaut, le navigateur des sources d'alarme n'indique que le nom des sources d'alarme. Pour les sources d'alarme ayant des noms similaires, affichez les noms de serveur correspondants pour vous aider à identifier la source correcte.
Pour afficher les noms de serveurs pour les sources d'alarme
- Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans la liste des sources d'alarme, puis cliquez surAfficher les noms de serveurs.
Fournir une réponse