Ajouter ou supprimer des sources d'alarme

Ajoutez ou supprimez des sources d'alarme pour définir l'origine des alarmes et des événements surveillés.
Pour ajouter ou supprimer des sources d'alarme
  1. Cliquez sur une source d'alarme dans la liste. Pour sélectionner plusieurs sources d'alarme dans la liste, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour sélectionner des éléments consécutifs
      , cliquez sur le premier élément, appuyez sur la touche
      Maj
      et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur le dernier élément que vous voulez sélectionner.
    • Pour sélectionner des éléments qui ne sont pas consécutifs
      , cliquez sur le premier élément, appuyez sur la touche
      Ctrl
      et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur les autres éléments que vous voulez sélectionner.
  2. Cliquez sur le bouton
    Ajouter les sources d'alarmes sélectionnées à la liste de sélection
    BUTTON_Add_selected_sources pour ajouter les sources d'alarmes sélectionnées à la liste
    Sources d'alarmes sélectionnées
    en bas du
    Navigateur de la source de l'alarme
    .
  3. Pour supprimer une source d'alarme de la liste
    Sources d'alarmes sélectionnées
    , cliquez sur la source d'alarme ou sélectionner plusieurs sources d'alarme, et cliquez sur
    Supprimer
    .
  4. Pour supprimer toutes les sources d'alarme de la liste, cliquez sur
    Supprimer Tout
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal