Propriétés du résumé des alarmes et des événements - onglet Barre d'état
Utilisez
FactoryTalk View Studio
lors de la conception pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du résumé des alarmes et des événements
:- Ajoutez un objet du résumé des alarmes et des événements à un affichage.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des alarmes et des événements, puis cliquez surPropriétés.
L'onglet
Barre d'état
de la boîte de dialogue Propriétés du résumé des alarmes et des événements
permet de sélectionner les éléments qui s'affichent dans la barre d'état et de modifier leur ordre.Pour modifier l'apparence de la barre d'état, cliquez sur l'onglet
Apparence
.Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans l'onglet
Barre d'état
et leur utilisation :Paramètre | Description |
|---|---|
Afficher le panneau | Chaque élément de la liste représente un panneau affiché à gauche de la barre d'état. Pour inclure un élément dans la barre d'état, sélectionnez la case correspondante. Si le nombre d'entrées d'événements de la file d'attente du résumé des alarmes et des événements dépasse 2000, le texte Limite d'événement dépassée s'affiche dans le panneau File d'attente des alarmes de la barre d'état. Quand le nombre d'entrées d'événements de la file d'attente du résumé des alarmes et des événements passe sous 2000, le texte Rafraîchir la liste des événements s'affiche dans la barre d'état.Si le nombre de défauts d'alarmes dépasse 500, le texte Limite de défauts d'alarme dépassée s'affiche dans le panneau Défaut d'alarme de la barre d'état. |
Icône | Les icônes indiquées dans la colonnes servent seulement à l'affichage. Il n'est pas possible de les modifier. |
Info-bulle | Laissez l'info-bulle par défaut ou saisissez une info-bulle différente pour chaque élément dans la barre d'état. Lors de l'exécution, l'info-bulle État du serveur est composée d'un texte d'info-bulle Connecté ou Déconnecté , ou les deux, suivi de deux points, de la zone et du nom du serveur. Par exemple : Connected:Line1Area:Packaging Server. Les info-bulles doivent être configurées lors de la conception. |
Déplacement vers le haut ou Déplacement vers le bas | Utilisez ces boutons pour modifier l'ordre des éléments dans la barre d'état. L'ordre des éléments de la boîte de dialogue du haut vers le bas correspond à l'ordre des panneaux de gauche à droite de la barre d'état. Les propriétés d'affichage doivent être configurées au moment de la conception. |
Fournir une réponse