Propriétés du résumé des alarmes et des événements - onglet États
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du résumé des alarmes et des événements ?
Utilisez
FactoryTalk View Studio
lors de la conception pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du résumé des alarmes et des événements
:- Ajoutez un objet du résumé des alarmes et des événements à un affichage.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des alarmes et des événements, puis cliquez surPropriétés.
L'onglet
États
de la boîte de dialogue Propriétés du résumé des alarmes et des événements
permet de configurer l'apparence en cours d'exécution des alarmes et des événements affichés dans le résumé des alarmes et des événements.Utilisez cet onglet pour choisir une couleur pour les différents états et priorités d'alarme, et configurer si le texte du message d'alarme doit clignoter, ce qui aide l'opérateur à décider quels événements nécessitent l'attention la plus immédiate.
La sélection de couleurs et d'un clignotement pour une priorité d'alarme dans l'onglet
États
ne fait pas apparaître les alarmes de cette priorité dans le résumé des alarmes et des événements. Pour sélectionner les priorités d'alarmes qui apparaissent dans le résumé des alarmes et des événements, sélectionnez-les dans l'onglet Abonnements aux événements
.Lorsque vous choisissez les couleurs, sélectionnez des couleurs qui procurent un grand contraste, comme du texte noir sur un fond blanc. Évitez les combinaisons peu contrastées, comme un texte bleu sur un fond noir.
Le tableau suivant fournit des détails sur les paramètres de l'onglet
États
et sur leur utilisation :Paramètre | Description |
|---|---|
Text | Couleur du texte du message de l'alarme ou de l'événement. |
Arrière-plan | Couleur de l'arrière-plan sur lequel le texte du message de l'alarme ou de l'événement est affiché. Choisissez une couleur qui porte le regard sur le texte et fournit un bon contraste pour faciliter l'identification. Par exemple, sélectionnez la couleur rouge comme une couleur d'arrière-plan pour l'état que vous voulez faire détecter à l'opérateur comme urgent. Ce paramètre n'affecte pas la couleur d'arrière-plan de la liste des alarmes. Pour sélectionner la couleur d'arrière-plan de toute la liste des alarmes, utilisez l'onglet Apparence à la place de l'onglet États . |
Clignotant | Détermine si le texte de l'alarme ou de l'événement clignotera lorsque l'état d'alarme sera en vigueur. Le clignotement du texte du message d'alarme ou d'événement dans le résumé des alarmes et des événements permet d'attirer une attention immédiate lorsque l'alarme est en vigueur. Vous pouvez déterminer si le texte d'un état de priorité clignote. |
Fréquence de clignotement | Détermine la vitesse à laquelle le texte d'alarme clignote dans le résumé des alarmes et des événements. Le clignotement du texte d'alarme du résumé des alarmes et des événements permet d'attirer l'attention lorsque l'état de l'alarme est en vigueur. Vous pouvez changer la vitesse de clignotement en spécifiant la fréquence de clignotement. La même fréquence de clignotement s'applique à tous les messages qui sont définis pour clignoter. |
Bouton Tester les fréquences | Permet de prévisualiser l'expérience d'alarme avec la fréquence de clignotement configurée. |
Fournir une réponse