Propriétés du résumé des alarmes et des événements - onglet Abonnements aux événements

Utilisez
FactoryTalk View Studio
lors de la conception pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés du résumé des alarmes et des événements
 :
  1. Ajoutez un objet du résumé des alarmes et des événements à un affichage.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Résumé des alarmes et des événements, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
Utilisez l'onglet
Abonnement aux événements
de la boîte de dialogue
Propriétés du résumé des alarmes et des événements
pour vous abonner aux événements qui correspondent à des critères spécifiques.
Si vous ne créez pas d'abonnement aux événements, le résumé des alarmes et des événements utilise l'abonnement par défaut qui affiche toutes les alarmes et tous les événements lorsqu'ils se produisent dans le système
FactoryTalk
.
Si vous créez un abonnement à des événements, seuls les événements auxquels vous vous abonnez s'affichent dans le résumé des alarmes et des événements. Vous pouvez spécifier autant ou aussi peu de critères que nécessaire lorsque vous créez un abonnement à un événement.
Des abonnements multiples sont mêlés. Les critères d'abonnement sont mélangés à l'aide de l'opérateur logique AND. Par exemple, sélectionnez la
Priorité : La case Urgent
, puis la zone
Ligne de conditionnement
, et enfin la source d'événements
[BoxStuffer]*
permettent de s'abonner aux alarmes urgentes de la ligne de conditionnement dont les noms commencent par [BoxStuffer].
Le tableau suivant fournit des détails sur les paramètres de l'onglet
Abonnements aux événements
et sur leur utilisation :
Paramètre
Description
Liste des abonnements aux événements
Affiche les abonnements actuellement configurés pour le résumé des alarmes et des événements.
Ajouter
Permet d'ajouter un abonnement.
Nom d'abonnement
Nom donné à l'abonnement lors de sa création.
Renommer
Permet d'attribuer un nouveau nom à un abonnement existant. Tous les noms des abonnements aux événements doivent être uniques.
Supprimer
Permet de supprimer l'abonnement et de cesser de filtrer les événements d'alarme selon les critères de l'abonnement.
Niveau de priorité
Identifie le niveau de priorité des événements affichés dans le résumé des alarmes et des événements.
Urgent, Haut, Moyen, Bas, Événement
Permet de filtrer les événements d'alarme en fonction du niveau de priorité.
Liste des étendues
Identifie l'étendue utilisée pour déterminer les événements transmis au résumé des alarmes et des événements. Une étendue est une zone prédéfinie ou un groupe d'événements.
L'étendue par défaut est
(Toutes les étendues)
, ce qui équivaut à sélectionner le nœud supérieur dans le navigateur
Sélectionner une étendue
.
Parcourir
Permet de s'abonner à des événements qui relèvent d'une étendue donnée.
Liste des sources d'événements
Permet de sélectionner des zones, des serveurs ou des groupes spécifiques à partir desquels surveiller les alarmes à l'aide du résumé des alarmes et des événements.
Parcourir
Permet d'identifier les alarmes spécifiques auxquelles s'abonner en parcourant une liste.
Ajouter
Permet d'identifier les alarmes spécifiques auxquelles s'abonner en fournissant le nom de l'alarme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal