Propriétés du résumé des alarmes et des événements - onglet Colonnes
Utilisez l'onglet
Colonnes
de la boîte de dialogue Propriétés du résumé des alarmes et des événements
pour modifier les colonnes à afficher et configurer leur apparence dans le résumé des alarmes et des événements.Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans l'onglet.
Paramètre | Description |
|---|---|
Ajouter et supprimer des colonnes dans la liste d'événements | Les colonnes à travers le sommet de la liste d'événements représentent certains des champs de données dans le Résumé des alarmes et des événements. Tous les champs de données sont affichés dans le volet Détails, mais vous pouvez sélectionner ceux que vous souhaitez afficher dans la liste d'événements. |
Modifier l'agencement des colonnes dans la fenêtre de l'Afficheur | Pour modifier l'ordre dans lequel les colonnes sont affichées dans la liste d'événements, cliquez sur un nom de colonne dans la liste, puis sur les boutons de Déplacement vers le haut ou Déplacement vers le bas pour déplacer le nom de la colonne en haut ou en bas dans la liste. |
Changer le texte de l'en-tête de colonne | Pour modifier l'en-tête d'une colonne, sélectionner un nom de colonne dans la liste Texte d'en-tête et puis entrez un nom dans la zone de texte.Le texte que vous entrez dans la boîte Texte d'en-tête ne remplace par le nom d'origine de la colonne dans la liste de colonnes ou sur les onglets Filtre d'affichage ou Tri . |
Modifier la largeur des colonnes dans la fenêtre de l'Afficheur | Sélectionnez le nom de la colonne dans la liste, puis saisissez un nombre dans la zone Largeur pour modifier la largeur des colonnes dans la liste d'événements. Par exemple, augmentez la largeur de la colonne si vous prévoyez que le texte de la colonne sera long, ou inversement. |
Changer l'alignement des colonnes | Sélectionnez le nom de la colonne dans la liste, puis cliquez sur la case Aligner pour sélectionner l'alignement à utiliser pour afficher les informations dans la colonne. |
Changer le format des informations affichées dans les colonnes | Dans la liste de Formats , sélectionnez le format pour les informations dans la colonne. |
Afficher les secondes pour tous les horodatages | Cliquez et sélectionnez le type d'horodatage à afficher dans le résumé des alarmes et des événements dans la liste déroulante : Afficher les secondes pour tous les horodatages , Afficher les millisecondes pour tous les horodatages , et Afficher les microsecondes pour tous les horodatages .Sélectionnez les millisecondes ou les microsecondes si vous prévoyez que les alarmes changeront rapidement d'état. Les propriétés des horodatages doivent être configurées pendant la conception. |
Fournir une réponse