Nouveau groupe d'actions

Comment ouvrir un nouveau groupe d'actions ?
  1. Démarrez
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    et connectez-vous à
    FactoryTalk
    Network Directory ou
    FactoryTalk
    Local Directory.
  2. Dans
    l'explorateur
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Groupes d'actions
    , puis sélectionnez
    Nouveau groupe d'actions
    .
Regroupez des actions pour accorder ou refuser des autorisations de sécurité à un ensemble d'actions en une seule étape. Utilisez
Nouveau groupe d'actions
pour ajouter un groupe d'actions. Spécifiez les propriétés de chaque groupe d'actions :
Paramètre
Description
Nom
Saisissez un nom unique pour le nouveau groupe d'actions. Le nom ne peut pas être identique au nom d'un autre groupe d'actions. Le nom du groupe d'actions apparaît dans la boîte de dialogue
Paramètres de sécurité
. Le nouveau groupe d'actions apparaît dans la catégorie
Groupes d'actions utilisateur
dans la liste des actions des
Paramètres de sécurité
.
  • Pour ajouter un groupe d'actions dès maintenant mais lui attribuer des actions par la suite, saisissez un nom pour le groupe d'actions et sélectionnez
    Nouveau
    .
  • Vous ne pouvez pas renommer un groupe d'actions
    . Notez plutôt les autorisations attribuées au groupe d'actions et supprimez le groupe d'actions. Ensuite, ajoutez un nouveau groupe d'actions et attribuez les autorisations que vous avez notées.
Actions et groupes d'actions disponibles
Affiche les actions qui ne sont pas déjà utilisées dans le groupe d'actions. Sélectionnez les actions à inclure dans le nouveau groupe d'actions puis sélectionnez
>>
pour les ajouter au groupe.
Actions et groupes d'actions sélectionnées
Affiche les actions du nouveau groupe d'actions. Pour supprimer des actions du groupe, sélectionnez ces actions et sélectionnez
<<
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal