Supprimer une action d'un groupe d'actions
Pour arrêter de gérer les paramètres de sécurité d'une action spécifique dans un groupe d'actions, supprimez l'action du groupe d'actions.
Conditions préalables
La suppression d'une action d'un groupe d'actions nécessite les autorisations de sécurité suivantes pour le dossier
Groupes d'actions
dans l'explorateur
FactoryTalk Administration Console
:- Commun > Lecture
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Création d'enfants
- Commun> Ecriture
Pour supprimer une action d'un groupe d'actions
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezGroupes d'actions, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe d'actions à modifier et sélectionnezPropriétés.
- DansPropriétés, le groupe d'actions apparaît à droite dans la listeActions et groupes d'actions sélectionnés.
- Dans la listeActions et groupes d'actions sélectionnés, sélectionnez l'action à supprimer du groupe d'actions et sélectionnez<<pour la supprimer du groupe.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse