Ajouter une action à un groupe d'actions

Pour gérer les paramètres de sécurité d'une action faisant partie d'un groupe d'actions existant, ajoutez l'action au groupe d'actions.
Conditions préalables
L'ajout d'une action à un groupe d'actions nécessite les autorisations suivantes pour le dossier
Groupes d'actions
dans
l'explorateur
FactoryTalk Administration Console
 :
  • Commun > Lecture
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun> Ecriture
Pour ajouter une action à un groupe d'actions
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Groupes d'actions
    , puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe d'actions à modifier et sélectionnez
    Propriétés
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , le groupe d'actions apparaît à droite dans la liste
    Actions et groupes d'actions sélectionnés
    .
  3. Dans la liste
    Actions et groupes d'actions disponibles
    , sélectionnez l'action à ajouter au groupe d'actions, puis sélectionnez
    >>
    .
  4. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal