Supprimer un groupe d'actions

Lorsqu'un groupe d'actions est supprimé, toutes les autorisations explicites attribuées à ce groupe ne sont plus applicables.
Par exemple, supposons qu'un groupe d'actions nommé « Opérateurs » ait été utilisé pour accorder explicitement un accès en écriture à une zone nommée « Mélange » pour un compte utilisateur intitulé « Chris ». Si le groupe d'actions « Opérateurs » est supprimé, « Chris » ne pourra plus écrire dans la zone « Mélange ». La création d'un autre groupe d'actions « Opérateurs » ne rendra pas à « Chris » la possibilité d'écrire dans « Mélange ».
Si un groupe d'actions est supprimé par inadvertance et que la restauration de FactoryTalk Directory à partir d'une sauvegarde n'est pas possible, toutes les autorisations de sécurité attribuées aux ressources qui utilisaient le groupe d'actions doivent être recréées.
Conditions préalables
  1. Avant de supprimer un groupe d'actions, sauvegardez
    FactoryTalk Directory
    .
  2. La suppression d'un groupe d'actions nécessite les autorisations de sécurité suivantes pour le dossier
    Groupes d'actions
     :
    • Commun > Lecture
    • Commun > Répertorier les enfants
    • Commun> Supprimer
Pour supprimer un groupe d'actions
  1. Dans l'
    explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez le dossier
    Groupes d'actions
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe d'actions et sélectionnez
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal