Générer un identificateur d'autorité de sécurité

Chaque
FactoryTalk Directory
possède un identificateur d'autorité de sécurité unique généré lors de l'installation. Générez un identificateur d'autorité de sécurité pour modifier celui affecté au
FactoryTalk Directory
.
Il n'est possible d'accéder aux projets de contrôleurs sécurisés et aux contrôleurs qui exécutent des projets sécurisés que lorsque l'identificateur d'autorité de sécurité
FactoryTalk Directory
correspond à celui enregistré dans le projet. Cela empêche l'accès non autorisé à un contrôleur ou un projet de contrôleur s'il est déplacé ou copié vers un autre
FactoryTalk Directory
.
IMPORTANT:
Après avoir généré un nouvel identificateur d'autorité de sécurité, il est impossible d'accéder aux projets des contrôleurs et des contrôleurs sécurisés avec l'identificateur précédent.
Conditions préalables
  1. Obtenez les autorisations suivantes depuis
    Système > Politiques systèmes > Affectation des droits utilisateurs
     :
  2. Utilisez
    Logix Designer
    pour supprimer la sécurité de tous les contrôleurs et projets de contrôleur dans le
    FactoryTalk Directory
    .
  3. Fermez tous les produits logiciels, les composants et les services
    FactoryTalk
    , à l'exception de
    FactoryTalk Administration Console
    .
Pour générer un identificateur d'autorité de sécurité :
  1. Dans
    FactoryTalk Administration Console
    , sélectionnez
    Outils > Identificateur d'autorité de sécurité
    FactoryTalk
    .
  2. Dans
    Modifier l'identificateur d'autorité de sécurité
    , sélectionnez
    Générer un ID
    .
  3. Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez
    Oui
    .
  4. (facultatif) Sélectionnez
    Sauvegarder
    pour sauvegarder le répertoire actuel avec le nouvel identificateur.
  5. Sélectionnez
    Fermer
    .
  6. Connectez-vous à FactoryTalk.
    IMPORTANT: Vous devez vous connecter à FactoryTalk après la génération d'un nouvel identificateur de sécurité pour permettre les modifications. Sélectionnez
    Outils > Identificateur d'autorité de FactoryTalk Security...
    pour afficher le nouvel identificateur de sécurité.
  7. (facultatif) Utilisez
    Logix Designer
    pour ajouter la sécurité à tous les contrôleurs et projets de contrôleur dans le
    FactoryTalk Directory
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal