Utiliser des commandes pour sauvegarder et restaurer
FactoryTalk Services Platform
prend en charge la sauvegarde et la restauration de répertoire, de système et d'application via l'interface utilisateur. À partir de la version 6.21 de FactoryTalk Services Platform
, l'outil FTSysBackupRestore
offre une option permettant d'utiliser des commandes pour sauvegarder et restaurer le répertoire, le système et les applications.Paramètre | Requis/En option | Description |
|---|---|---|
-s | Requis | Spécifie l'étendue de FactoryTalk Directory. Seuls les étendues « Global » et « Local » sont prises en charge. |
-sso | Requis | Utilise la connexion unique pour l'authentification. |
-b | Requis | Commande pour la sauvegarde, qui est en conflit avec la commande -r. |
-r | Requis | Commande pour la restauration, qui est en conflit avec la commande -b. |
-bak | Requis | Spécifie l'emplacement d'enregistrement du fichier de sauvegarde ou l'emplacement où le fichier de restauration peut être trouvé. (Par exemple, -bak c:\aa.bak)
|
-ftd | Facultatif | L'ensemble de FactoryTalk Directory. Les commandes -sys et -app seront ignorées si le -ftd est utilisé. |
-sys | Facultatif | Le système FactoryTalk Directory. |
-app | Facultatif | Spécifie l'application FactoryTalk. Des noms d'application spécifiques sont nécessaires lors de l'utilisation de ce paramètre. |
-ido | Facultatif | Utilisé pour restaurer l'identificateur FactoryTalk Directory. Uniquement valide avec une commande -r. |
-prod | Facultatif | Spécifie les noms des produits. (Par exemple : -prod "FactoryTalk Linx", -prod "FactoryTalk Linx Gateway") |
-e | Facultatif | Utilisé pour chiffrer le fichier de sauvegarde. |
-ep | Facultatif | Utilisé pour chiffrer la phrase secrète. |
-pp | Facultatif | La phrase secrète simple est utilisée pour chiffrer ou déchiffrer le fichier de sauvegarde. La commande est ignorée lorsque la commande « -ep » est utilisée ou que la commande « -e » n'est pas utilisée. Remarque : Si la phrase secrète contient le caractère " , il doit être saisi en tant que "" dans la ligne de commande. Par exemple, si la phrase secrète est ~!@#$%^&*()_+-={}[]|\:";'<>,.?/ , pour chiffrer ou déchiffrer le fichier de sauvegarde dans les commandes, saisissez la phrase secrète ainsi : "~!@#$%^&*()_+-={}[]|\:"";'<>,.?/" . |
-f | Facultatif | Permet de forcer le remplacement des applications ouvertes si nécessaire. |
-ow | Facultatif | Utilisé pour écraser les applications existantes. |
Exemples d'utilisation de la ligne de commande :
- Sauvegarder FactoryTalk Directory"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\ftd1.bak -ftd -e -pp "~!@#$%^&*()_+-={}[]|\:"";'<>,.?/""C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\ftd2.bak -ftd -ido -prod "FactoryTalk Linx" -e -pp AQANCMnd8BF/Cl+s"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\identifier.bak -ido
- Sauvegarder une application"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\application1.bak -app A1 -sys"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\application2.bak -app A1 -sys -prod "FactoryTalk Linx"
- SauvegarderFactoryTalk Linx Gateway"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\backup\FTLGW_File.bak -prod "FactoryTalk Linx Gateway"
- Sauvegarder le fichier système"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -b -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\System.bak -sys
- Restaurer un FactoryTalk Directory"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\ftd1.bak -ftd -e -pp "~!@#$%^&*()_+-={}[]|\:"";'<>,.?/""C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\ftd2.bak -ftd -ido -prod "FactoryTalk Linx" -e -pp AQANCMnd8BF/Cl+s"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\identifier.bak -ido
- Restaurer une application"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\application1.bak -app A1 -sys"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\application2.bak -app A1 -sys -prod "FactoryTalk Linx"
- RestaurerFactoryTalk Linx Gateway
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe -r -s Global -sso -bak C:\backup\FTLGW_File.bak -prod "FactoryTalk Linx Gateway"
- Restaurer le fichier système"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\system.bak -sysCONSEIL:Pour un fichier bak chiffré créé dans les versions 3.00 et antérieures deFactoryTalk Services Platform, si aucune phrase secrète n'a été saisie, les commandes de restauration doivent être comme suit :"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTSysBackupRestoreTool.exe" -r -s Global -sso -bak C:\Users\Administrator\Desktop\Network.bak -ftd -e
Fournir une réponse