Sauvegarder la configuration de FactoryTalk Linx

FactoryTalk Services Platform
offre une option pour sauvegarder les pilotes et les raccourcis
FactoryTalk Linx
configurés sur le même ordinateur sur lequel l'opération de sauvegarde est initiée. Si l'application utilise des serveurs de données distribués
FactoryTalk Linx
, vous devez effectuer une sauvegarde sur chaque ordinateur pour vous assurer que tous les paramètres de configuration sont conservés. Reportez-vous à la section Restaurer la configuration
FactoryTalk Linx
pour trouver les étapes de restauration de la configuration
FactoryTalk Linx
sur la station de travail locale et les serveurs de données distribués.
Conditions préalables
  • Identifiez les serveurs de données
    FactoryTalk Linx
    utilisés par l'application.
  • Identifiez les ordinateurs hôtes des serveurs distribués
    FactoryTalk Linx
    .
  • Identifiez si
    FactoryTalk Linx
    est configuré pour utiliser la CIP Security.
    CONSEIL:
    Pour vérifier les informations de CIP Security, dans l'onglet
    Communications
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément situé en haut de l'arborescence des communications et sélectionnez
    Propriétés
    . Dans la boîte de dialogue
    Propriétés du périphérique
    , sélectionnez l'onglet
    CIP Security
    .
Pour sauvegarder la configuration
FactoryTalk Linx
  1. Dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit sur l'icône
    Network
    ou
    Local
    Directory
    , puis sélectionnez
    Sauvegarder
    .
  2. Dans
    Spécifier le nom de l'archive
    , utilisez le nom par défaut ou saisissez un autre nom pour le fichier de sauvegarde.
    CONSEIL:
    il est déconseillé de modifier le nom d'archive par défaut. Le nom par défaut contient les premiers chiffres de l'identificateur d'autorité de sécurité, qui vous permettent d'identifier le fichier d'archive associé à un répertoire spécifique.
  3. Dans
    Spécifier l'emplacement de l'archive
    , utilisez l'emplacement d'archive par défaut ou utilisez
    Parcourir
    pour ouvrir la fenêtre
    Rechercher un dossier
    et en spécifier un autre.
  4. Dans
    Contenu de la sauvegarde
     :
    • Sélectionnez
      Configuration
      FactoryTalk Linx
      pour enregistrer les pilotes et les raccourcis FactoryTalk Linx configurés sur cet ordinateur.
      CONSEIL:
      Cette option est grisée si
      FactoryTalk Linx
      n'est pas installé ou si la version de
      FactoryTalk Linx
      installée est antérieure à la version 6.21.00.
    • (facultatif) Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Directory
      pour sauvegarder l'intégralité de FactoryTalk Directory.
    • (facultatif) Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Linx Gateway
      pour sauvegarder la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dans
      FactoryTalk Linx Gateway
      .
      CONSEIL:
      Cette option est grisée si FactoryTalk Linx Gateway n'est pas installé ou si la version de FactoryTalk Linx Gateway installée est antérieure à la version 6.21.00.
  5. Pour chiffrer votre fichier d'archive, cochez la case
    Chiffrer le contenu du fichier
    , puis saisissez le même mot de passe dans les champs
    Mot de passe
    et
    Confirmer le mot de passe
    . Si vous décochez cette case, votre fichier de sauvegarde ne sera ni chiffré ni protégé.
    La case
    Chiffrer le contenu du fichier
    n'est pas disponible si votre système d'exploitation ne prend pas en charge le niveau de cryptage approprié.
  6. Sélectionnez
    OK
    .
  7. Pour le système distribué, rendez-vous sur la station de travail hôte du serveur de données distribué
    FactoryTalk Linx
    et effectuez à nouveau le processus de sauvegarde ci-dessus.
    IMPORTANT:
    • Pour s'assurer que tous les paramètres de configuration sont conservés, l'utilisateur effectuant la sauvegarde d'un système distribué doit accéder à chaque serveur de données
      FactoryTalk Linx
      et sauvegarder les configurations.
    • Pendant une opération de sauvegarde, certains services FactoryTalk seront temporairement verrouillés, empêchant ainsi le traitement des nouvelles demandes. Cette situation empêchera l'exécution de nouvelles opérations de lecture ou d'écriture de points, ainsi que certaines opérations sur l'interface utilisateur. Une fois la sauvegarde terminée, les nouvelles demandes fonctionneront normalement. Pour minimiser l'impact potentiel sur le système d'automatisation, l'opération de sauvegarde doit être effectuée lorsque le système est à l'état inactif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal