Restaurer la configuration de FactoryTalk Linx

La configuration
FactoryTalk Linx
enregistrée avec une sauvegarde de FactoryTalk peut être restaurée pour renvoyer un ordinateur à la configuration lors de la création de la sauvegarde. Cela est utile lorsqu'un ordinateur doit être remplacé ou actualisé suite à une défaillance importante du matériel ou du système d'exploitation. La configuration de
FactoryTalk Linx
enregistrée à partir de la station de travail locale ou des serveurs de données distribués peut être restaurée sur un ordinateur spécifique.
Conditions préalables
  1. Obtenez les autorisations de sécurité nécessaires pour effectuer les opérations de sauvegarde et de restauration. Ouvrez
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques systèmes
    , puis double-cliquez sur
    Affectation des droits utilisateur
    .
  2. Fermer tous les produits, les composants et les services FactoryTalk, sauf FactoryTalk Administration Console et l'Aide FactoryTalk.
  3. Connectez-vous au répertoire pour le restaurer et créez une archive de sauvegarde du répertoire existant.
Pour restaurer la configuration de
FactoryTalk Linx
  1. Dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Network
    ou
    Local
    , puis sélectionnez
    Restaurer
    .
  2. Dans
    Restaurer
    , sélectionnez
    Parcourir
    , sélectionnez le fichier de sauvegarde (*.bak) à restaurer, puis sélectionnez
    Ouvrir
    .
  3. Sélectionnez
    Suivant
    .
  4. Si le fichier de sauvegarde est chiffré, la boîte de dialogue
    Restaurer le fichier de sauvegarde
    s'ouvre. Saisissez le mot de passe utilisé pendant l'opération de sauvegarde.
    Un message d'erreur s'affiche si le mot de passe saisi est incorrect. Saisissez à nouveau le mot de passe. Si vous saisissez trois fois de suite un mot de passe incorrect, la boîte de dialogue
    Restaurer le fichier de sauvegarde
    se ferme. Sélectionnez le fichier d'archive et réessayez.
  5. Dans
    Restaurer le contenu
     :
    • Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Linx
      pour restaurer les configurations de raccourci et de pilote.
      CONSEIL:
      La restauration de la configuration de
      FactoryTalk Linx
      aura un impact sur le système en cours d'exécution, car les pilotes et raccourcis existants seront remplacés par les pilotes et raccourcis du fichier de sauvegarde. Reconfigurez les raccourcis une fois la restauration terminée.
      Cette option est grisée si
      FactoryTalk Linx
      n'est pas installé ou si la version installée
      FactoryTalk Linx
      est antérieure à la version 6.21.00.
    • Sélectionnez la
      Configuration de FactoryTalk Directory
      pour restaurer l'intégralité de FactoryTalk Directory.
      L'intégralité de FactoryTalk Directory sera restaurée, y compris toutes les applications, les comptes, les mots de passe, les politiques, les paramètres de sécurité et la configuration du
      FactoryTalk Linx
      OPC UA Connector pour les ordinateurs configurés dans le répertoire.
    • (facultatif) Sélectionnez
      Configuration de
      FactoryTalk Linx Gateway
      pour restaurer la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dans
      FactoryTalk Linx Gateway
      .
      CONSEIL:
      Cette option est grisée si FactoryTalk Linx Gateway n'est pas installé ou si la version de FactoryTalk Linx Gateway installée est antérieure à la version 6.21.00.
  6. Sélectionnez
    Terminer
    .
    CONSEIL:
    Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche une fois que l'utilisateur a sélectionné
    Terminer
    , lu les messages d'avertissement et cliqué sur
    OK
    s'il décide de continuer.
  7. Si vous hébergez des serveurs sur des ordinateurs différents de ceux configurés dans le répertoire restauré, les étapes suivantes sont nécessaires :
    • Ajoutez les nouveaux ordinateurs dans FactoryTalk Directory.
    • Changez les noms des ordinateurs hôtes de serveur sur les pages de propriétés de serveur.
    • Redémarrez les ordinateurs qui hébergent
      FactoryTalk Linx
      et les serveurs d'alarmes et d'événements de point. Ceci est nécessaire pour que les serveurs d'alarme démarrent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal