État du serveur d'une application

Après avoir sélectionné une application sur la page principale, le portail d'état du système
FactoryTalk
affiche l'état de tous les serveurs de l'application, y compris les serveurs IHM,
FactoryTalk Alarms and Events
,
FactoryTalk Linx
, OPC UA et OPC DA, les serveurs FactoryTalk Historian SE et ME ainsi que les serveurs en veille si la redondance est configurée.
Le tableau suivant répertorie les statuts de serveur et leur significations.
Etat du serveur
Description
Actif
Le serveur est actif et en cours d'exécution.
En veille
Le serveur redondant est en mode veille dans une paire actif-veille.
Pas chargé
Le serveur n'est pas actuellement utilisé et n'a pas notifié le système qu'il fonctionne.
Echec
Le serveur a échoué. Lorsque la redondance est configurée, le serveur partenaire fournit le service.
En transition
Le serveur passe d'un état à un autre.
Inconnu
Le serveur est dans un état inconnu.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal