Tableau de bord des alarmes
Le tableau de bord des alarmes comprend des données historiques et en temps réel.
Le résumé des alarmes en temps réel affiche le nombre total d'alarmes, les alarmes activées, sans accusé de réception, suspendues, supprimées, désactivées et incorrectes à partir d'un serveur d'alarmes spécifique. Les données en temps réel seront actualisées toutes les 5 secondes.
Les données historiques filtreront les alarmes de la dernière année avec un nombre maximal de 1 000 000 et seront actualisées toutes les 30 minutes. Le résumé affiche les données sur une période à partir des graphiques suivants :
- 10 premières alarmes fréquentesAffiche les 10 alarmes les plus fréquentes et le diagramme de Pareto.
- Distribution des prioritésAffiche le nombre et le taux des alarmes de chaque priorité.
- 10 premières alarmes périméesAffiche les 10 alarmes ayant la plus longue durée d'état active.
- Occurrences d'alarmesAffiche le nombre et la distribution des priorités des alarmes.
Fournir une réponse