Afficher le tableau de bord des alarmes
Le portail d'état du système FactoryTalk vous permet d'afficher le tableau de bord des alarmes.
Pour afficher le tableau de bord des alarmes
- DansPortail d'état du système FactoryTalk, saisissez un nom d'utilisateur FactoryTalk Directory avec accès à l'application devant être affichée et à son mot de passe, puis sélectionnezConnexion.
- Sur la page desapplications FactoryTalk, sélectionnez une application.
- Sélectionnez un nom de serveur FactoryTalk Alarms and Events ou
en regard du nom du serveur.
Fournir une réponse