Affichage Enregistrer/Restaurer
Utilisez l’affichage
Enregistrer/Restaurer
pour enregistrer la configuration du commutateur dans un fichier à des fins d’archivage ou pour restaurer une configuration de commutateur stockée localement sur un PC. Selon le modèle du commutateur, la configuration peut inclure les fichiers config.text et vlan.dat.Utilisez l’affichage
Enregistrer/Restaurer
pour :- Chargez la configuration du commutateur dans le projet.
- Télécharger la configuration du commutateur depuis le projet vers le commutateur.
- Importer la configuration du commutateur depuis des fichiers sur votre ordinateur vers le projet.
- Exporter la configuration du commutateur depuis le projet vers des fichiers informatiques sur votre ordinateur.
CONSEIL:
L’exportation et l’importation ne sont possibles que lorsque le dispositif est en ligne. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe de commutateur valide pour importer et exporter la configuration du commutateur.
Fournir une réponse