Exporter la configuration du commutateur
Une fois la configuration du commutateur transférée du commutateur vers le projet, elle peut être exportée sous forme de fichiers informatiques. Selon le modèle, la configuration du commutateur peut consister en un seul fichier config.text ou en fichiers config.text et vlan.dat. Utilisez l’affichage
Enregistrer/Restaurer
pour exporter la configuration du commutateur.L’option
Exporter
n’est pas disponible s’il n’y a pas de configuration de commutateur à exporter.Conditions préalables
- Le dispositif est en ligne.
Pour exporter la configuration du commutateur vers des fichiers
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezEnregistrer/Restaurer.
- Dans l’affichageEnregistrer/Restaurer, sélectionnezExporter.
- Pour Logix Designer, dansExporter, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez stocker la configuration, saisissez un nom de fichier pour le fichier ZIP contenant la configuration, puis sélectionnezEnregistrer.Pour FactoryTalk Design Studio, dansExporter la configuration du dispositif, sélectionnezExporter, puisSuivantpour chaque fichier à exporter. Sélectionnez Pour FactoryTalk Design Studio dans Exporter la configuration du dispositif, sélectionnezExporter, puisSuivantpour chaque fichier à exporter. SélectionnezFermerlorsque vous avez terminé.
CONSEIL:
Le fichier est enregistré dans le dossier
Téléchargements
de votre navigateur.Fournir une réponse