Transférer/télécharger un fichier de configuration de commutateur

Utilisez l’affichage
Enregistrer/Restaurer
pour transférer et télécharger la configuration du commutateur vers et depuis le commutateur.
CONSEIL:
Vous devrez peut-être entrer un mot de passe de commutateur valide pour transférer ou télécharger la configuration du commutateur.
Conditions préalables
  • Le dispositif est en ligne.
Pour transférer/télécharger un fichier de configuration de commutateur
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Enregistrer/Restaurer
    .
  2. Dans l’affichage
    Enregistrer/Restaurer
    , continuez avec l’une des deux étapes suivantes selon vos besoins :
    • Pour transférer la configuration du commutateur vers le projet, sélectionnez
      Transférer
      .
      Les
      fichiers config.text et vlan.dat sont transférés depuis le commutateur vers le projet.
    • Pour charger la configuration du commutateur vers le commutateur, sélectionnez
      Télécharger
      .
      Les fichiers config.text et vlan.dat sont téléchargés depuis le projet vers le commutateur.
      CONSEIL:
      Une boîte de dialogue de confirmation du téléchargement s’affiche lorsque vous tentez de télécharger la configuration. Si une interruption de la connexion est acceptable à ce moment-là, sélectionnez
      Oui
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal