Entrer un mot de passe
Utilisez la boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
pour entrer le mot de passe du commutateur. Le mot de passe empêche toute modification apportée à la configuration du dispositif par des personnes non autorisées.Vous devez entrer un mot de passe pour définir les paramètres de configuration, réinitialiser le commutateur et enregistrer et restaurer une configuration. Si le mot de passe n’est pas valide, un message d’erreur s’affiche.
CONSEIL:
le mot de passe ne doit pas inclure d’espaces incorporées.
Pour entrer un mot de passe
- Dans la zoneMot de passede la boîte de dialogueEntrer un mot de passe, entrez un mot de passe valide, puis sélectionnezOK.CONSEIL:le mot de passe comprend jusqu’à 63 caractères et est sensible à la casse. Les valeurs valides incluent les éléments suivants :
- Lettres de A à Z (majuscules et minuscules)
- Chiffres de 0 à 9
- Symboles ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + , - = { } | [ ] \ : ; ? / .
Fournir une réponse