Importer une configuration de commutateur
Pour restaurer une configuration de commutateur, importez la configuration du commutateur depuis des fichiers stockés sur l’ordinateur. La configuration du commutateur inclut les fichiers config.text et vlan.dat.
Pour importer les fichiers de configuration du commutateur
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezEnregistrer/Restaurer.
- Dans l’affichageEnregistrer/Restaurer, sélectionnezImporter.
- Pour Logix Designer, dans la boîte de dialogue de sélection, sélectionnez un ou plusieurs fichiers de configuration, comme indiqué dans le titre de la boîte de dialogue, puis sélectionnezOuvrir.Pour FactoryTalk Design Studio, dans la boîte de dialogue Importer, sélectionnezParcourir, sélectionnez le fichier de configuration, sélectionnezOuvrir,puisSuivantpour chaque fichier de configuration. Une fois le dernier fichier de configuration sélectionné, cliquez surImporter.CONSEIL: Pour télécharger la configuration importée sur le commutateur, sélectionnezTélécharger.
Fournir une réponse