Affichage Anneau X

Utilisez l’affichage
Anneau X
pour activer le commutateur en tant que superviseur d’anneau et afficher des informations sur le réseau et l’anneau.
Utilisez l’affichage
Anneau X
pour :
  • activer le mode superviseur sur l’anneau ;
  • afficher si le commutateur fonctionne dans un réseau DLR ou linéaire ;
  • afficher l’état du réseau ;
  • afficher l’adresse et la priorité du superviseur d’anneau actif ;
  • Afficher l’état actuel du superviseur.
  • Afficher le nombre de défauts d’anneau et leur état et effacer le défaut rapide ou restaurer le défaut de cycle.
  • Remettre le nombre de défauts d’anneau à zéro.
  • afficher l’adresse du dernier nœud actif sur les ports en cas de défaut.
L’affichage des données et les paramètres sont disponibles uniquement lorsque le dispositif est en ligne et qu’il n’y a pas d’erreur de communication.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal