Effacer un défaut sur un anneau
Si un défaut rapide ou un défaut de cycle de restauration se produit sur le superviseur d’anneau, sélectionnez
Effacer les défauts
dans l’affichage Anneau X
pour effacer le défaut.
CONSEIL:
Effacer les défauts
est disponible uniquement lorsque le commutateur est un superviseur d’anneau.Pour effacer le défaut sur un anneau
- Dans l’onglet du dispositif, développezTopologie en anneau de niveau dispositif, puis développez l’Anneauapproprié.
- Dans l’affichageAnneau X, sélectionnezEffacer les défauts.
Fournir une réponse