Paramètres de l’affichage Anneau X
L’affichage
Anneau X
inclut les paramètres suivants :Paramètres | Description |
|---|---|
Mode Réseau | Indique le mode réseau. |
Topologie du réseau | Affiche si le commutateur fonctionne dans un réseau DLR ou linéaire. Les valeurs disponibles sont :
|
État du réseau | Affiche l’état actuel du réseau. Les valeurs disponibles sont :
|
Activer le mode Superviseur | Indique que le commutateur est un superviseur d’anneau sur le réseau. Si la case est décochée, le mode Superviseur est désactivé et le commutateur n’est pas un superviseur sur le réseau. |
État du superviseur | Indique si le commutateur fonctionne actuellement en tant que superviseur d’anneau actif ou superviseur d’anneau de sauvegarde. Les valeurs disponibles sont :
Disponible uniquement lorsque le commutateur est un superviseur d’anneau. |
Superviseur d’anneau actif | Affiche l’adresse IP ou MAC du superviseur d’anneau actif. Disponible uniquement lorsque le commutateur fonctionne dans un réseau DLR. |
Priorité du superviseur actif | Affiche la priorité affectée au superviseur actif. La priorité est saisie dans la boîte de dialogue Configuration de réseau avancée .Disponible uniquement lorsque le commutateur fonctionne dans un réseau DLR. |
Défauts d’anneau détectés | Affiche le nombre de défauts d’anneau détectés sur le réseau depuis la dernière mise sous tension ou réinitialisation du compteur. Disponible uniquement lorsque le commutateur est un superviseur d’anneau. |
Dernier nœud actif sur le port 1 | Affiche l’adresse IP ou l’ID MAC du dernier nœud avec lequel le superviseur d’anneau actif peut communiquer via le port 1 en cas de défaut d’anneau. Disponible uniquement lorsque le commutateur est un superviseur d’anneau. |
Dernier nœud actif sur le port 2 | Affiche l’adresse IP ou l’ID MAC du dernier nœud avec lequel le superviseur d’anneau actif peut communiquer via le port 2 en cas de défaut d’anneau. Disponible uniquement lorsque le commutateur est un superviseur d’anneau. |
État | Affiche la condition actuelle du défaut d’anneau. Les valeurs disponibles sont :
Disponible uniquement lorsque le commutateur est un superviseur d’anneau. |
Avancé | Ouvre la boîte de dialogue Configuration de réseau avancée pour entrer le Numéro de priorité du superviseur , l’Intervalle de balise et le Délai d’expiration de balise . |
Réinitialiser les compteurs | Utilisé pour réinitialiser le compteur de défauts d’anneau du commutateur. Disponible uniquement lorsque le commutateur est un superviseur d’anneau. |
Vérifier l’emplacement du défaut | Indique au commutateur de vérifier l’emplacement du défaut du dernier nœud sur les ports 1 et 2 et de mettre à jour les paramètres Dernier nœud actif .Les paramètres Dernier nœud actif présentent des informations relatives au dernier défaut jusqu’à ce que vous vérifiez l’emplacement de celui-ci.Disponible uniquement lorsque le commutateur est un superviseur d’anneau |
Effacer les défauts | Utilisé pour permettre au commutateur d’effacer le défaut Cycles défaut/restauration rapides. Disponible uniquement lorsque le commutateur est un superviseur d’anneau et que le défaut est Cycles défaut/restauration rapides. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Fournir une réponse