Vérifier l’emplacement du dernier défaut sur un port

Lorsqu’il y a un défaut sur un anneau, vous pouvez voir le dernier nœud avec lequel le superviseur d’anneau actif peut communiquer sur un port DLR. Ces informations s’affichent dans
Dernier nœud actif
de l’affichage
Anneau X
.
CONSEIL:
Dernier nœud actif
affiche des informations relatives au dernier défaut jusqu’à ce que vous vérifiez l’emplacement de celui-ci.
Pour vérifier l’emplacement du dernier défaut sur un port
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Topologie en anneau de niveau dispositif
    , puis développez
    Anneau X
    .
  2. Dans l’affichage
    Anneau
    , sélectionnez
    Vérifier l’emplacement du défaut
    .
    Le commutateur met à jour l’adresse IP ou l’ID MAC dans le
    Dernier nœud actif sur le port 1
    et le
    Dernier nœud actif sur le port 2
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal