Configurer le réseau DLR
Utilisez l’affichage
Topologie en anneau de niveau dispositif
pour configurer le réseau DLR. DLR est disponible sur les modèles de commutateur et ports sélectionnés.Conditions préalables
- Le commutateur est en ligne et communique.
- Le commutateur fonctionne sur un réseau en anneau.
Pour configurer le réseau DLR
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezTopologie en anneau de niveau dispositif.
- Dans l’affichageTopologie en anneau de niveau dispositif, dans la colonneActiverde l’anneau, cochez la case pour activer DLR sur les ports du commutateur.
- Sélectionnez les ports d’anneau duPort 1et duPort 2.CONSEIL:lePort 1et lePort 2ne peuvent pas être définis sur le même port. Une fois qu’un port est sélectionné, ce port n’est pas disponible pour l’autre port.
- SélectionnezDéfinirpour envoyer les paramètres vers le commutateur.
Fournir une réponse