Paramètres de l’affichage Topologie en anneau de niveau dispositif

L’affichage
Topologie en anneau de niveau dispositif
inclut les paramètres suivants.
Paramètre
Description
Anneau
Indique l’ID d’anneau auquel cette configuration s’applique.
Activer
Indique que DLR est activé sur le
Port 1
et le
Port 2
de l’anneau. Si la case n’est pas cochée, DLR est désactivé et le
Port 1
et le
Port 2
ne sont pas disponibles pour la configuration.
Port 1
Spécifie le premier port d’anneau. La valeur par défaut est
Aucun
.
Port 2
Spécifie le deuxième port d’anneau. Le Port 1 et le Port 2 ne peuvent pas être le même port. La valeur par défaut est
Aucun
.
Superviseur activé
Affiche
Vrai
si le commutateur est un superviseur d’anneau ou
Faux
si le commutateur est un nœud d’anneau. Activez le
Mode Superviseur
dans l’affichage
Anneau
.
État de l’anneau
Affiche l’état actuel de l’anneau. Les valeurs disponibles sont :
  • Normal
  • Défaut d’anneau
  • Boucle inattendue détectée, défaut partiel de réseau
  • Cycle défaut/restauration rapide
Passerelle redondante activée
Affiche
Vrai
si la passerelle redondante est activée ou
Faux
si elle est désactivée. Activez
Passerelle redondante
dans l’affichage
Passerelle redondante
pour l’anneau applicable.
État de la passerelle redondante
Affiche la condition actuelle du défaut d’anneau.
Rôle du serveur DHCP
Affiche le rôle du serveur avec protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) obtenu à partir du commutateur. Les valeurs disponibles sont :
  • Désactivé
  • Principal
  • Secondaire
  • Sauvegarde
État du serveur DHCP
Affiche l’état du serveur DHCP. Les valeurs disponibles sont :
  • Fonctionnement normal
  • Discordance de taille table-anneau
  • Discordance d’ordre table-anneau
  • Conflit d’adresse IP
  • Inconnu
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Définir
Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue
Entrer un mot de passe
peut apparaître.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal