Paramètres de la boîte de dialogue configuration de réseau avancée
La boîte de dialogue
Configuration de réseau avancée
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Mode Réseau | Indique le mode réseau. |
Topologie du réseau | Affiche si le commutateur fonctionne dans un réseau DLR ou linéaire. Les valeurs disponibles sont :
|
Superviseur | |
Superviseur d’anneau actif | Affiche l’adresse IP ou MAC du superviseur d’anneau actif. Disponible uniquement lorsqu’il s’agit d’un réseau en anneau. |
Priorité du superviseur d’anneau actif | Affiche la priorité actuellement attribuée au superviseur d’anneau actif. Disponible uniquement lorsqu’il s’agit d’un réseau DLR. |
Priorité du superviseur | Spécifie le numéro de priorité du superviseur. Valeurs valides : 0 à 255. Par défaut : 0. Lorsque plusieurs nœuds sont activés en tant que superviseur, le nœud ayant la valeur de priorité la plus élevée est affecté en tant que superviseur d’anneau actif et les autres deviennent automatiquement des superviseurs de secours. Lorsque deux superviseurs ont la même priorité, le dispositif ayant l’adresse MAC la plus élevée numériquement devient le superviseur d’anneau actif. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé. |
État du superviseur | Affiche l’état du superviseur. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé. Les valeurs disponibles sont :
|
Mode Superviseur | Affiche si le mode Superviseur du dispositif est activé ou désactivé. Le mode Superviseur est configuré dans l’affichage Anneau . |
Paramètres d’anneau | |
Intervalle de balise | Spécifie la fréquence à laquelle le superviseur transmet une trame balise via ses deux ports d’anneau. Valeurs valides : 200 à 100 000 µs Intervalle par défaut : 400 µs Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé. |
Délai d’expiration de balise | Spécifie le temps d’attente des nœuds de l’anneau avant expiration du délai si elles ne reçoivent pas de trames balise. Valeurs valides : 400 à 500 000 µs La valeur du délai d’expiration doit être au moins 2 fois plus grande que la valeur de l’intervalle de balise, mais ne peut pas excéder 500 000 µs. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé. |
ID VLAN de protocole d’anneau | Spécifie l’ID VLAN à utiliser dans le message du protocole d’anneau. Valeurs valides : 0 à 4094. Disponible uniquement lorsque le mode Superviseur est activé. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue Entrer un mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse