Affectez une valeur de priorité au superviseur d’anneau

Utilisez la boîte de dialogue
Configuration de réseau avancée
pour affecter une valeur de priorité au superviseur d’anneau.
Pour affecter une valeur de priorité au superviseur d’anneau
  1. Dans l’onglet du dispositif, développez
    Topologie en anneau de niveau dispositif
    , puis sélectionnez
    Anneau X
    .
  2. Dans l’affichage
    Anneau X
    , sélectionnez
    Activer le mode Superviseur
    .
    CONSEIL:
    la configuration prend effet immédiatement.
  3. Sélectionnez
    Avancé
    .
  4. Dans
    Configuration de réseau avancée
    , dans le champ
    Priorité du superviseur
    , entrez une valeur de priorité comprise entre 0 et 255.
    CONSEIL:
    • configurez le superviseur d’anneau actif souhaité avec une valeur de priorité numériquement supérieure à celle des superviseurs de secours.
    • La priorité est transmise dans des trames balise.
  5. (Facultatif) Saisissez les valeurs de ces deux paramètres :
    • Intervalle de balise
    • Délai d’expiration de balise
  6. Sélectionnez
    Définir
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal