Réinitialiser le compteur de défauts d’anneau
Réinitialisez le compteur de défauts d’anneau du commutateur pour faciliter la résolution des problèmes.
Conditions préalables
- Le commutateur est en ligne et est un superviseur d’anneau.
Pour réinitialiser les compteurs de défauts d’anneau
- Dans l’onglet du dispositif, développezTopologie en anneau de niveau dispositif, puis développezAnneau X.
- SélectionnezRéinitialiser les compteurs.Défauts d’anneau détectésest remis à zéro et la valeur indiquée dans l’affichage est mise à jour avec la valeur actuelle du compteur.
Fournir une réponse