Onglet Configuration des sorties - E/S (I/O) analogiques FLEX
Utilisez cet onglet pour configurer chaque voie de sortie du module. Utilisez cet onglet uniquement pour les modules de sorties ou les modules mixtes d'entrées/sorties. La configuration de certains modules utilise une méthode plus détaillée. Sélectionnez l'un des modules suivants pour obtenir des informations de configuration plus détaillées.
Paramètres
Plage de tension/courant
Sélectionnez la plage de tension/courant et le format des données pour chaque voie.
Maintenir pour initialisation
Cette fonction s'applique uniquement aux modules 1794-IF2XOF2I et 1794-OF4I. Cochez cette case afin d'activer cette option et de définir l'action à exécuter à la suite d'un défaut de communication ou d'une période d'arrêt. Lorsque le module passe du mode Défaut de communication ou Programme (program) au mode Run, le signal de sortie provenant du module conserve sa valeur d'état de sécurité tant que la valeur de sortie en temps réel (provenant de l'automate (controller)) ne correspond pas à la valeur de sortie analogique effective du module.
CONSEIL:
pour les modules FLEX E/S (I/O) mixtes et pour certains modules de sortie, cette option n'est activée que si vous réglez sur 1 le bit de validation de la balise (tag) de sortie du module provenant de l'automate (controller), à l'aide de la fenêtre balise de l'automate du Visualiseur de données ou à l'aide de votre propre programme (program)
Choisissez un module dans la liste des modules mixtes ou de sorties suivante pour obtenir sa balise (tag) de module et ses réglages de nom de membre pour le maintien des sorties.
Mixte | Sortie |
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications dans tous les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées dans tous les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées dans tous les onglets et poursuivre la procédure de modification.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case de blocage de l'onglet Connexion n'est pas accessible.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse