Instructions trigonométriques

Les instructions trigonométriques évaluent les opérations arithmétiques qui utilisent des opérations trigonométriques.
Instructions disponibles
Diagramme à relais, bloc fonctionnel et texte structuré
Si vous voulez :
Utilisez cette instruction :
Calculer le sinus d’une valeur.
SIN
Calculer le cosinus d’une valeur.
COS
Calculer la tangente d’une valeur.
TAN
Calculer le sinus d'arc d’une valeur.
ASIN
Calculer le cosinus d'arc d’une valeur.
ACOS
Calculer la tangente d'arc d’une valeur.
ATAN
Calculer la tangente d'arc à deux arguments d’une valeur.
ATAN2
Vous pouvez mélanger les types de données, mais cela pourrait entraîner une perte en précision et des erreurs d'arrondi et l’instruction prendra plus de temps à s’exécuter. Vérifier le bit S:V pour voir si les résultats sont tronqués.
Les types de données
en caractères gras
correspondent aux types optimaux de données. Une instruction s’exécute au mieux de sa vitesse et au minimum de sa mémoire requise si tous ses opérandes de l'instruction utilisent les mêmes types optimaux de données, généralement DINT ou REAL.
Une instruction trigonométrique est exécutée une fois, chaque fois que l’instruction est scrutée, aussi longtemps que la condition d’entrée d’échelon est vraie. Si vous souhaitez que l’instruction soit évaluée une seule fois, utilisez une instruction ONS pour déclencher l’instruction trigonométrique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal