Instructions de comparaison

Les instructions de comparaison comparent les valeurs en utilisant une expression ou une instruction de comparaison spécifique.
Instructions disponibles
Diagramme à relais
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Texte structuré
Indisponible
Si vous voulez :
Utilisez cette instruction :
Compare les valeurs d’après une expression
CMP
Vérifie l’égalité entre deux valeurs
EQ
Vérifie qu'une valeur est supérieure ou égale à la seconde valeur
GE
Vérifie qu'une valeur est supérieure à la seconde valeur
GT
Vérifie si la source est infinie
IsINF
Vérifie que la source n'est pas un nombre
IsNAN
Vérifie qu'une valeur est inférieure ou égale à la seconde valeur
LE
Vérifie qu'une valeur est inférieure à la seconde valeur
LT
Vérifie qu’une valeur se trouve entre deux autres valeurs
LIMIT
Passe deux valeurs dans un masque et vérifie leur égalité
MEQ
Vérifie qu'une valeur est différente de la seconde valeur
NE
Compare les valeurs de différents types de données, telles que la virgule flottante ou le nombre entier.
Les types de données en caractères gras correspondent aux types optimaux de données. Une instruction s’exécute au mieux de sa vitesse et au minimum de sa mémoire requise si tous ses paramètres de l'instruction utilisent les mêmes types optimaux de données, généralement DINT ou REAL.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal