N’est pas un nombre (Is Not a Number, IsNAN)

Ce tableau répertorie les automates et les applications qui prennent en charge cette instruction.
Architecture
Applications standard
Applications de sécurité
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Oui
Oui
Si activée, l’instruction N’est pas un nombre (IsNAN) détermine si la source n’est pas un nombre.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Diagramme de bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le diagramme de blocs fonctionnels.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
Opérandes
Diagramme à relais
Opérande
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380 et GuardLogix 5580
Type de données
Format
Description
Source
REAL
LREAL
balise
Valeur pour vérifier s’il ne s’agit pas d’un nombre.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Cette instruction ne génère aucun défaut majeur ou mineur.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir la condition de sortie d'échelon sur la condition d'entrée d'échelon
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Si la source est NAN.
Définir la condition de sortie d'échelon sur vrai
ou bien
Définir la condition de sortie d'échelon sur faux.
Post-scrutation
N/A
Exemples
Diagramme à relais
IsNAN_example_ladder
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal