Égal à (EQ)
Ce tableau répertorie les automates et les applications qui prennent en charge cette instruction.
Architecture | Applications standard | Applications de sécurité |
|---|---|---|
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Oui | Non |
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 | Oui | Oui |
En cas d’activation, l’instruction EQ et l’opérateur = testent si la Source A est égale à la Source B.
CONSEIL:
Dans Logix Designer version 36, le mnémonique de cette instruction est passé de EQU à EQ.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Diagramme de bloc fonctionnel
Le diagramme de bloc fonctionnel prend en charge les éléments suivants :
Bloc FBD

Fonction FBD
CONSEIL:
La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.

Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
CONSEIL:
Utiliser l’opérateur « = » avec une expression pour obtenir le même résultat. Pour plus d'informations sur la syntaxe des expressions et des affectations dans le texte structuré, reportez-vous à la section Syntaxe du texte structuré.
Opérandes
Il existe des règles de conversion de données pour combiner des types de données numériques dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversion des données.
Diagramme à relais
Comparaison numérique
Opérande | Type de données Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Type de données Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 | Format | Description |
|---|---|---|---|---|
Source A | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | balise immédiate | Valeur à tester avec la Source B |
Source B | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | balise immédiate | Valeur à tester avec la Source A |
CONSEIL:
Reportez-vous aux types de données de date et heure pour obtenir une description complète des types de données Temps relatif (LTIME, TIME et TIME32) et Temps absolu (LDT et DT).
Comparaison de chaînes
CONSEIL:
Les littéraux de chaîne immédiats ne s’appliquent qu’aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Opérande | Type de données | Format | Description |
|---|---|---|---|
Source A | String type | Valeur littérale immédiate balise | Chaîne à tester avec la Source B |
Source B | String type | Valeur littérale immédiate balise | Chaîne à tester avec la Source A |
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Opérande | Type de données | Format | Description |
|---|---|---|---|
EQU | FBD_COMPARE | balise | Structure EQ |
Structure FBD_COMPARE
Membres d'entrée | Type de données | Description |
|---|---|---|
EnableIn | BOOL | Activez l'entrée. Si défini sur faux, l’instruction n’est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour. La valeur par défaut est définie sur vrai. |
SourceA | REAL | Valeur à tester avec la SourceB |
SourceB | REAL | Valeur à tester avec la SourceA |
Membres de sortie | Type de données | Description |
|---|---|---|
EnableOut | BOOL | Indique si l'instruction est activée. |
Dest | BOOL | Définir sur vrai lorsque la SourceA est égale à la SourceB. Défini sur faux lorsque la SourceA n’est pas égale à la SourceB. |
Fonction FBD
CONSEIL:
La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Opérandes d'entrée (broches gauches) | Type de données | Description |
|---|---|---|
SourceA (haut) | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | Valeur à tester avec la SourceB. |
SourceB (bottom) | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | Valeur à tester avec la SourceA |
Opérande de sortie (broche droite) | Type de données | Description |
|---|---|---|
Dest | BOOL | Définir sur vrai lorsque la SourceA est égale à la SourceB. Défini sur faux lorsque la SourceA n’est pas égale à la SourceB. |
Reportez-vous aux fonctions FBD.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Reportez-vous à
Organigramme de comparaison de chaînes EQ
pour consulter les défauts.Reportez-vous à la section Indexer via les tableaux pour consulter les défauts d'index par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | Définir la condition de sortie d'échelon sur la condition d'entrée d'échelon |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | Comparaison numérique : Si la Source A et la Source B ne sont pas des NAN et que la Source A est égale à la Source B. Définir la condition de sortie d'échelon sur vrai ou bien Définir la condition de sortie d'échelon sur faux. |
Comparaison de chaînes : Reportez-vous à Organigramme de comparaison de chaînes EQU. Si la sortie est fausse Définir la condition de sortie d'échelon sur faux ou bien Définir la condition de sortie d'échelon sur vrai | |
Post-scrutation | N/A |
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
EnableIn est faux | Définir EnableOut sur EnableIn |
EnableIn est vrai | Comparaison numérique : Définir EnableOut sur EnableIn Si SourceA et SourceB ne sont pas NAN et SourceA est égale à SourceB. Définir Dest sur vrai ou bien Définir Dest sur faux. |
Première exécution de l'instruction | N/A |
Première scrutation de l'instruction | N/A |
Post-scrutation | N/A |
Fonction FBD
CONSEIL:
La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
Scrutation normale | Comparaison numérique : Si SourceA et SourceB ne sont pas NAN et SourceA est égale à SourceB. Définir Dest sur vrai ou bien Définir Dest sur faux. |
Première exécution de l'instruction | N/A |
Première scrutation de l'instruction | N/A |
Post-scrutation | N/A |
Organigramme de comparaison de chaînes EQ

Exemples
Diagramme à relais

Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD

Fonction FBD

Texte structuré
if value_1 = value_2 then
light_a := 1;
ou bien
light_a := 0;
end_if;
if value_3 = ’I am EQUAL’ then
light_b := 1;
ou bien
light_b := 0;
end_if;
Fournir une réponse