Fonctions FBD
Ces informations s’appliquent aux automates
Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580 et GuardLogix
5580.Les fonctions FBD sont implémentées conformément à la norme IEC 61131-3 Edition 3. Les fonctions arithmétiques et numériques sont fournies dans le langage de diagramme de bloc fonctionnel. Les langages Logique à relais et Texte structuré incluent des éléments arithmétiques et numériques en tant qu’opérateurs et fonctions.
Les fonctions FBD possèdent une ou plusieurs entrées et une sortie. Les fonctions FBD sont implémentées pour l’efficacité, ont une empreinte plus petite et utilisent moins de ressources système pour fonctionner que les blocs fonctionnels FBD.
Fonctions FBD
- Nécessitent toutes les entrées et sorties. Toutes les entrées doivent être d’un type de données pris en charge.
- Ne possèdent pas de balises de sauvegarde ou de types de données prédéfinis. Les valeurs d’entrée connectées ne se convertissent pas en types de données prédéfinis.
- Ne possèdent pas de bits EnableIn et sont toujours exécutés.
Exemple : Ajouter une fonction

Fournir une réponse