Instructions de contrôle de programme
Utilisez l'instruction de contrôle de programme pour contrôler simultanément les instructions d'un programme utilisateur et d'un appareil d'interface d'opérateur.
Instruction | Description |
|---|---|
Désactive une ligne de programme. | |
Fonctionne comme un paramètre fictif. | |
Lit la somme de contrôle du programme utilisateur à partir du contrôleur ou du module mémoire. | |
Suspend l'exécution du contrôleur Micro800 . | |
Arrête le cycle actuel de la scrutation du programme utilisateur. | |
Lit le bloc de données d'état pour le contrôleur Micro800 . |
Fournir une réponse