SYS_INFO
L’instruction SYS_INFO lit le bloc de données d'état pour le contrôleur
Micro800
.Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.SYS_INFO

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction.
|
Sts | Sortie | SYSINFO | Bloc de données correspondant au statut du système. La sortie Sts est définie dans le Type de données SYS_INFO. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. |
Exemples SYS_INFO
Exemple de diagramme de bloc de fonctions SYS_INFO

Exemple de langage à relais SYS_INFO

Exemple de texte structuré SYS_INFO

Résultats

Fournir une réponse