RPC (lire la somme de contrôle du programme)

L’instruction RPC lit la somme de contrôle du programme utilisateur à partir du contrôleur ou du module mémoire.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
Exemple de diagramme de bloc de fonctions RPC
Exemple de diagramme de bloc de fonctions RPC
Paramètres RPC
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
MemMod
Entrée
BOOL
  • TRUE : La valeur est extraite du module mémoire.
  • FALSE : La valeur est extraite du contrôleur
    Micro800
    .
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.
RPC
Sortie
UDINT
Valeur de la somme de contrôle du programme utilisateur spécifié.

Exemples RPC

Exemple de diagramme de bloc de fonctions RPC
Exemple de diagramme de bloc de fonctions RPC
Exemple de schéma à relais RPC
Exemple de schéma à relais RPC
Exemple de texte structuré RPC
Exemple de texte structuré RPC
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RPC(TESTINPUT) ;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal