SUS (attente)

L'instruction SUS suspend l'exécution du contrôleur 
Micro800
. Le contrôleur reste en mode Exécuter mais son exécution est suspendue indéfiniment. La mise en suspens permet de récupérer les erreurs propres au programme utilisateur et de simplifier la surveillance de ce dernier. Placez l'instruction SUS dans les sections du programme utilisateur dans lesquelles vous souhaitez repérer des conditions inhabituelles. En mode suspension, la commande RUN LED est définie sur OFF pour indiquer que la scrutation du programme est inactive.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
SUS
SUS
Paramètres SUS
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Enable
Entrée
BOOL
Activation du bloc d'instruction.
  • TRUE : Exécute la fonction.
  • FALSE : N'exécute pas la fonction.
SusID
Entrée
UINT
ID de suspension
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.

Exemples SUS

Exemple de diagramme de bloc de fonctions SUS
Exemple de diagramme de bloc de fonctions SUS
Exemple de schéma à relais SUS
Exemple de schéma à relais SUS
Exemple de texte structuré SUS
Exemple de texte structuré SUS
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal