TND (arrêt du programme en cours)

L'instruction TND arrête le cycle actuel de la scrutation du programme utilisateur. Le programme utilisateur est réexécuté depuis le début de la première routine après la scrutation de la sortie et de l'entrée et les opérations de maintenance.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
TND
TND
Paramètres TND
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Enable
Entrée
BOOL
Activation de la fonction
  • Lorsque Enable = VRAI, exécution de la fonction.
  • Lorsque Enable = FAUX, la fonction n'est pas exécutée.
TND
Sortie
BOOL
Si VRAI, la fonction est exécutée.
  • Lorsque la surveillance des variables est activée, la valeur de la variable de surveillance est attribuée à la sortie de l'instruction.
  • Lorsque la surveillance des variables est désactivée, la valeur de la variable de sortie est attribuée à la sortie de l'instruction.

Exemples TND

Exemple de diagramme de bloc de fonctions TND
Exemple de diagramme de bloc de fonctions TND
Exemple de schéma à relais TND
Exemple de schéma à relais TND
Exemple de texte structuré TND
Exemple de texte structuré TND
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := TND(TESTENABLE) ;
Résultats
Tableau affichant les résultats TND avec des colonnes pour Nom, Valeur, Type de données et Conservation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal