Instructions d'événement d'axe

Utilisez les instructions d'événement d'axe pour programmer et concevoir le mouvement d'un axe spécifique.
CONSEIL:
  • Les blocs de fonction administratifs prennent en charge le mouvement PTO et le mouvement de retour codeur d'axe.
  • Les instructions du contrôle des mouvements qui prennent en charge un axe FBAxis sont : MC_ReadActualPosition et MC_ReadActualVelocity.
Instructions d'événement d'axe
Instruction
Description
Annule les blocs de fonctions de mouvement connectés à des événements de déclenchement.
Enregistre la position de l'axe lors du déclenchement d'un événement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal