MC_AbortTrigger (déclencheur d'abandon du contrôle des mouvements)
L'instruction MC_AbortTrigger annule les blocs de fonctions de mouvement connectés à des événements de déclenchement.
MC_AbortTrigger ne s'exécute que lorsqu'il est affecté à un axe contrôlé par MC_TouchProbe.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro850
L50E et Micro870
L70E qui prennent en charge le contrôle des mouvements.MC_AbortTrigger

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. |
AxisIn | Entrée | Utilisez le type de données AXIS_REF pour définir le paramètre AxisIn. Si l'axe est un axe retour codeur (FB_Axis), utilisez le type de données FB_AXIS_REF pour définir les paramètres AxisIn. | |
TriggerInp | Entrée | USINT | Ce paramètre n'est pas pris en compte. |
Execute | Entrée | BOOL | Lorsque ce paramètre est TRUE, l'événement de déclenchement est annulé lors du front montant. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. |
Axis | Sortie | AXIS_REF | Dans les programmes de schémas à relais, la sortie de l'axe est en lecture seule. |
TriggerInput | Sortie | USINT | Ce paramètre n'est pas pris en compte. |
Done | Sortie | BOOL | TRUE : L'événement de déclenchement est annulé. |
Busy | Sortie | BOOL | TRUE : Le bloc de fonctions n’est pas terminé. |
Error | Sortie | BOOL | TRUE : Une erreur a été détectée. |
ErrorID | Sortie | UINT | Valeur numérique unique permettant d'identifier l'erreur. Les erreurs de cette instruction sont définies dans les ID des erreurs de bloc de fonctions du contrôle des mouvements. |
Exemples MC_AbortTrigger
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MC_AbortTrigger

Exemple de langage à relais MC_AbortTrigger

Exemple de texte structuré MC_AbortTrigger

Résultats

Fournir une réponse