Exemple : création d'un programme de messagerie MSG_CIPGENERIC pour lire des données depuis un contrôleur

Cet exemple explique comment créer un programme de message qui récupère les informations de catalogue du contrôleur B, auprès du contrôleur A, en utilisant un bloc de fonctions MSG_CIPGENERIC et un bloc de fonctions COP.
Créer un programme de messages MSG_CIPGENERIC et COP
Diagramme montrant comment créer un programme de messages avec MSG_CIPGENERIC et COP
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal