Ajout d'un bloc de fonctions COP, de variables et d'un contact (MSG_CIPGENERIC)

Suivez les étapes suivantes pour ajouter un bloc de fonctions COP, des variables et un contact. L'instruction COP est utilisée pour convertir des données du type de données de la source (par exemple, DINT ou REAL) dans le type de données de la destination. Dans cet exemple, les informations de catalogue seront converties dans un format de chaîne compréhensible.
Pour ajouter un bloc de fonctions COP, de variables et d'un contact (MSG_CIPGENERIC)
  1. Dans la
    Boîte à outils
    , faites glisser le bouton Ajouter une branche vers l’éditeur de programmation de logique à relais sous la première ligne.
  2. Dans la
    Boîte à outils
    , dans
    Rechercher
    , saisissez
    COP
    , puis faites-le glisser sur la deuxième ligne du schéma à relais.
  3. Ajoutez des variables d'entrée locales pour COP.
    1. Dans l'
      Organisateur de projets
      , sous votre programme, cliquez avec le bouton droit sur
      Variables locales
      .
    2. Dans la grille des variables locales, ajoutez des variables selon le tableau suivant :
      Variables à ajouter
      Paramètre
      Nom de la variable
      Type de données
      Src
      MyResData
      Tableau USINT
      SrcOffset
      0
      UINT
      Dest
      CatalogID
      Tableau STRING
      DestOffset
      0
      UINT
      Length
      1
      UINT
      Swap
      FALSE
      BOOLÉEN
  4. Pour la variable CatalogID, double-cliquez sur
    Dimension
    et modifiez la taille du tableau en [1..1]
  5. Ajoutez un contact.
    1. Dans la zone de recherche de la
      Boîte à outils
      , saisissez
      XIC
      , puis faites-le glisser sur la gauche de l'entrée du bloc de fonctions COP sur la deuxième ligne de programme de schéma à relais.
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le XIC, puis sélectionnez
      Sélectionner une variable
      .
    3. Dans le sélecteur de variables, sélectionnez
      Convert_String
      , puis sélectionnez
      Sélectionner
      .
    La deuxième ligne de votre programme de schéma à relais pour les messages MSG_CIPGENERIC doit ressembler à l'image suivante :
    Deuxième ligne de programme du message MSG_CIPGENERIC
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal