Ajouter un bloc de fonctions et des variables MSG_CIPGENERIC

Procédez comme suit pour ajouter un bloc de fonctions MSG_CIPGENERIC pour un programme de schéma à relais et ajouter des variables d’entrée pour le bloc de fonctions.
Pour ajouter un bloc de fonctions et des variables MSG_CIPGENERIC
  1. Ajoutez un contrôleur.
    1. Dans l’
      Organisateur de projets
      , sélectionnez
      Nouvel appareil
      .
    2. Dans
      Ajouter un appareil
      , cochez la case en regard du contrôleur 2080-L50E-48QVB.
    3. Dans
      Sélection
      , saisissez le nom du contrôleur, puis sélectionnez
      Ajouter
      .
  2. Ajoutez un programme de schéma à relais.
    1. Dans l’
      Organisateur de projets
      , développez le nœud du contrôleur.
    2. Cliquez avec le bouton droit sur
      Programmes
      , puis sélectionnez
      Nouveau programme
      .
    3. Dans
      Nouveau programme
      , dans la zone
      Nom
      , saisissez
      CIPExplicitMessage
      .
    4. Vérifiez que le type de programme est
      Langage à relais
      .
    5. Sélectionnez
      Créer
      .
  3. Ajoutez le bloc de fonctions MSG_CIPGENERIC.
    1. Dans l'
      Organisateur de projets
      , double-cliquez sur
      CIPExplicitMessage
      pour ouvrir le programme.
    2. Dans la
      Boîte à outils
      , dans
      Rechercher
      , saisissez
      MSG_CIPGENERIC
      , puis faites glisser le bloc de fonctions vers un emplacement valide de l’éditeur de programmation ou double cliquez sur
      MSG_CIPGENERIC
      pour l’ajouter à l’éditeur de programmation.
  4. Ajoutez des variables d'entrée locales MSG_CIPGENERIC.
    1. Dans l'
      Organisateur de projets
      , double-cliquez sur
      Variables locales
      pour ouvrir la grille des variables locales.
    2. Dans la grille des variables locales, ajoutez les variables suivantes selon le tableau qui suit.
      Variables et types de données sur la page Variables
      Paramètre
      Nom de variable
      Type de données
      MSG_CIPGENERIC
      MSG_ReadDrive
      MSG_CIPGENERIC
      CtrlCfg
      MyCtrlCfg
      CIPCONTROLCFG
      AppCfg
      MyAppCfg
      CIPAPPCFG
      TargetCfg
      MyTargetCfg
      CIPTARGETCFG
      ReqData
      MyReqData
      USINT
      ReqLength
      MyReqLength
      UINT
      ResData
      MyResData
      USINT (array)
  5. Pour la variable MyResData, double-cliquez sur
    Dimension
    et modifiez la taille du tableau en [1..81].
    La grille des variables doit ressembler à l'image suivante :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal