Ajout d'un contact et d'une bobine

Suivez les étapes suivantes pour ajouter une bobine et un contact à l'instruction MSG_CIPGENERIC, qui convertit les informations de catalogue dans un format de chaîne compréhensible.
Pour ajouter un contact et une bobine
  1. Dans la
    Boîte à outils
    , dans la zone de recherche, saisissez
    XIC
    .
  2. Dans la
    Boîte à outils
    , faites glisser le XIC sur la gauche de l'entrée du bloc de fonctions MSG_CIPGENERIC, sur la première ligne de programme de schéma à relais.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le XIC, puis sélectionnez
    Nouvelle variable
    .
  4. Dans
    Nouvelle variable
    , entrez le nom de variable
    Get_Catalog
    pour le XIC, puis sélectionnez
    Créer
    .
  5. Dans la
    Boîte à outils
    , dans la zone de recherche, saisissez
    OTE
    .
  6. Dans la
    Boîte à outils
    , faites glisser l’OTE sur la droite de la sortie du bloc de fonctions MSG_CIPGENERIC, sur la première ligne de programme de schéma à relais.
  7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le OTE, puis sélectionnez
    Nouvelle variable
    .
  8. Dans
    Nouvelle variable
    , entrez le nom de variable
    Convert_String
    pour le OTE, puis sélectionnez
    Créer
    .
    Apparence de la ligne de programme après l’ajout d’un contact ou d’une bobine
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal